我们今天能为您提供什么帮助?

安全模块XPSAX用XPSAXE替换有何区别?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSAXE从功能上可以接近替代XPSAX,可根据下表替换:

供电电压

老型号

新型号

24VAC/DC

XPSAX5120

XPS AXE5120P(螺丝夹紧接线端子,可拆卸)

XPS AXE5120C(弹簧接线端子,可拆卸)

它们之间的区别主要有:

1.外观尺寸不同:XPSAX 尺寸为 22.5*77.5*120(宽,高,深,mm);XPSAXE 尺寸为22.5*99*114(宽,高,深,mm)。

2. 接线端子形式不同,XPS-AXE为螺丝夹紧接线端子及弹簧接线端子,两种接线端子均为可拆卸端子。

3.接线端子脚不同 ,具体参照接线端子对比。

接线端子对比如下: