我们今天能为您提供什么帮助?

安全模块XPSVN*替代为XPSVNE*,两者之间的区别是什么 ?

问题描述:
安全模块XPSVN*替代为XPSVNE*,两者之间的区别是什么 ?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSVNE从功能上可以替代XPSVN,接线不变,请根据下表替换:

供电电压

老型号

新型号*

24VDC

XPS-VN1142

XPS-VNE1142P

24VDC

XPS-VN1142HS

XPS-VNE1142HSP

115VAC

XPS- VN3442

XPS- VNE3442P

115VAC

XPS- VN3442HS

XPS- VNE3442HSP

230VAC

XPS- VN3742

XPS- VNE3742P

230VAC

XPS- VN3742HS

XPS- VNE3742HSP

*新型号在末尾加字母P变为端子可拆卸的型号

新老产品的区别:

1、 XPSVNE为可拆卸端子,XPSVN为螺丝夹紧接线端子

2、 外观尺寸不同:XPSVNE的尺寸为45*99*114(宽*高*厚,单位:mm),XPSVN的尺寸为90*78*120(宽*高*厚,单位:mm)

3、 具体对比如下:

接线端子相同,如下: