我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Fusion触摸面板如何做风机盘管控制?

问题描述:
Fusion触摸面板做风机盘管控制。

所属产品线:
Fusion设计系列触控面板

解决方法:

本视频讲解用Fusion触摸面板做风机盘管控制的编程步骤。

在确认模块物理地址下载完成,接口模块通讯正常后:

第一步编辑风机盘管模块,选择风机盘管的控制模式及阀门类型;

第二步编辑触摸面板,将面板的页面功能设置为温控,并设置与温控相关的功能键;

第三步对应组地址,将面板的温度设定地址、风速切换地址和手自动切换地址分别和风机盘管模块的温度设定、风速切换地址和手自动切换地址拖拽到相应的组地址;第四步,下载程序。