我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何将KNX数据转移至SBO?
问题描述:
如何将KNX数据转移至SBO。

所属产品线:
KNX

解决方法:

本视频介绍如何将KNX数据通过逻辑控制器Spacelynk转移至楼宇管理软件SBO中。

首先用谷歌浏览器登录Spacelynk配置页面,在查看对象中勾选需要导入SBO的KNX对象,然后在实用工具-系统-网络-BACnet设置中启用服务器,并填写BBMD IP,打开SBO软件,创建BACnet接口,创建BBMD,搜索Spacelynk应将其添加到BACnet接口下方的IP Network中,右键点击Spacelynk,选择设备-上传所有对象,成功上传后就可以在SBO中看到Spacelynk的实时数据。