我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何将CBS数据转移至SBO?

问题描述:
如何将CBS数据转移至SBO。

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

本视频介绍如何将CBS数据通过逻辑控制器NAC转移至楼宇管理软件SBO中。

首先用谷歌浏览器登录NAC配置页面,在查看对象中勾选需要导入SBO的CBS对象,然后在实用工具-系统-网络-BACnet设置中启用服务器,并填写BBMD IP,打开SBO软件,创建BACnet接口,创建BBMD,搜索NAC应将其添加到BACnet接口下方的IP Network中,右键点击NAC,选择设备-上传所有对象,成功上传后就可以在SBO中看到NAC的实时数据。