我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何将PME数据转移至SBO?
问题描述:
如何将PME数据转移至SBO。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍如何将能源管理软件PME中的数据转移至楼宇管理软件SBO中。

首先确定PM8000电能参数测量仪在PME软件中读取数据正常,然后打开IntegrationUtility软件,输入用户名密码,勾选需要转移到SBO的相关数据,创建一个SBO访问PME的用户名密码,然后导出数据文件。接着打开PME的WEB界面,在设置中选择ECOSTRUXURE WEB服务,填写刚刚创建的用户名密码。

打开SBO软件,在Server上点击右键,导入从IntegrationUtility中导出的数据文件,然后在生成的PowerManager文件夹下的Ecostruture Web中填写用户名密码,保存并刷新,则PM8000的数据就显示出来了。