我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
vjieo desiner 配方有查找和编辑功能吗?
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

vjieo desiner 配方有查找和编辑功能,但是这个两个功能只能二选一,从工具箱文件夹中拖出配方组件后,查看组件属性,在属性栏中有一个配方名编辑项,如果选假,就是配方名查找功能,双击 RCCIPE配方名,弹出键盘,直接输入配方名,如图

如果配方名编辑项 选择为真,这个时候双击 RCCIPE配方名,弹出键盘后就是给该配方重命名的功能。