我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo designer 从数字输入与显示下拉单中,脱出时间显示组件,怎么时间不能显示?
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

从数字输入下拉单下拖下来的时间组件,显示的是与触摸屏通讯的PLC的时钟,需要在触摸屏里启动对话表设置,把PLC的内部时钟读到触摸屏里面来。

如果用户触摸屏有内部时钟,用户不想去读PLC的内部时钟,在触摸屏的编程软件的工具箱文件夹中有一个时间与日期的子文件夹,从里面拖出时间,日期组件后关联触摸屏的时间系统变量就可以显示触摸屏自己的时间了。