我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何在SoMachine V4.1中查看变量内存地址重叠?
问题描述:
如何在SoMachine V4.1中查看变量内存地址重叠?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在Logic Builder中选择菜单栏“Project”---->“Project Settings”---->“Static Analysis Light”在Additional Compile Checks页面勾选“Overlapping memory areas”,点击确认后再重新编译程序,在软件消息窗口内会显示地址重叠的错误,双击消息窗口内错误提示将自动跳转到地址重叠的变量处。