我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine Basic中如何通过系统字读取系统时间并存入单个字中?
问题描述:
SoMachine Basic中如何通过系统字读取系统时间并存入单个字中?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

1. 首先通过SoMachine Basic 帮助文档找到%sw49~%sw53中存储系统的实时时钟。

2. 由上图可知,世纪和年,月份和日期,小时和分钟为一个系统字,我们需要把他们的高低位拆分开,具体拆分方法如下,这里以%sw51和%sw52为例:

3. 这时我们发现拆分出来的值和右下角的时间及日期并不一致,这是因为RTC的值是以BCD格式保存的,我们还需要通过BTI(BCD TO INT)功能转换一下才行,具体如下图:

这样我们可以看到,转换过来的时间和日期就和系统时间日期一致了。