Citect 的MetaData功能的使用?
问题描述:
Citect 的MetaData功能的使用?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
Citect之前版本的软件存在这样一个问题,当精灵传递变量给超级精灵的时候,如果在精灵中输入的字符数超过了253个,那么就需要将传递变量的函数写在Cicode中,这样很不方便,7.2版本软件克服了这个弱点,使用了变量名称后台陆录的方式。传递在长的变量也不要紧了。
1,建立变量标签

2,打开Citect图形编辑器,使用Blank模板新建一个页面。

3,添加5个按钮在页面上(如图)

4,在放置4个指示灯到页面上(如图)

5,放置一个数值显示框(如图)

6,然后把鼠标放置在关闭按钮的右下角上查看所有object的范围坐标,来设置这个弹出页面的大小


7,页面的属性里面设置页面?大小和关联的关键字


8,保存这个弹出式页面,名称是!PopControl.
9,新建一个精灵,放置一个按钮,
按钮的Input(Touch)—Up command中写入
AssMetadataPopup("!PopControl");
Wintitle(AssGetProperty("State","TagName"))
按钮的Metadata(General)中写入

10,保存精灵,名称是pumpcontroller,然后图形编辑器――工具――更新页
11,在页面上粘贴精灵,并填写Bark_Tank

12,编译并且运行工程进行测试
是否有帮助?