我们今天能为您提供什么帮助?

Citect 7.2及以上版本软件的系统安全性方面有何改进?

问题描述:
Citect 7.2及以上版本软件的系统安全性方面有何改进?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect 7.2及以上版本软件中,当多个服务器之间需要通信连接的时候,需要输入密码才可以通信,配置的位置在工程编辑器――工具――计算机设置――定制设置,见下图,所有的服务器都需要输入相同的密码才可以正常通信。