我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect 7.2及以上版本软件中的报警模板有什么改进的地方?
问题描述:
Citect 7.2及以上版本软件中的报警模板有什么改进的地方?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

V7.2软件的报警模板改动比较大,除了原有的四类报警模板(Alarm,Disabled,Summary,Hardware)还保留之外,在这四类模板里面还增加了一些细节上面的设计。
1.新的报警模板在运行状态下可以随意修改报警页面中任意列的列宽

2,可以在运行状态下添加或者删除任意报警列

3,在运行状态下可以对任意列的报警进行排序,只需点击报警列名右下角的三角标识即可

4,在运行状态下移动任意列

5,还有保存,打印和过滤报警等等功能。