我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
citect如何在自制选择菜单项的左侧插入图片?
问题描述:
citect如何在自制选择菜单项的左侧插入图片?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

通过调用DSpPopupMenu()函数实现选择菜单。

如果希望在菜单项的左侧插入图片,定义的项目格式为[图片名称]Item,需要使用.bmp格式的图片并将图片放在工程文件夹中。

例如:DspPopupMenu(1,"ItemC_1,[运行效果]ItemC_2,ItemC_3>2");

运行效果如下图: