我们今天能为您提供什么帮助?

citect和AB 5000系列PLC做ABCLX通讯,如何在citect中配置PLC的IP地址 ?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

打开“工程编辑器”-”通讯”菜单中的“端口“,在“特殊选项”中填写ControlLogix系统PLC上的以太网模块的IP地址,附带正斜杠和包含控制器CPU模块的背板的插槽号(基于零),格式为:x.x.x.x [/ n]。 例如:“192.168.0.1/0”。