我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
vijeo citect超级精灵中是否可以做操作记录 ?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以做操作记录。但是软件版本必须≥7.5 SP1。低于此版本的软件替换符无法替换。

例如:

版本<7.5 SP1版本操作记录显示范例:

2017-04-1315:40:57    Motor ?Num? 运行

版本≥7.5 SP1软件操作记录显示范例:

2017-04-1311:53:34    MotorP2_Pump_Run运行