我们今天能为您提供什么帮助?

vijeo citect v7.5中是否可将所有变量标签自动集成在一个画面上进行监控 ?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以。

创建工程时勾选“基于启动工程创建工程”,会自动创建页面VariableTags,运行工程,此页面将显示所有变量标签属性及当前值。如果需要在此页面对标签值进行修改,则需设置页面控件Data Browse的Privilege。如下图:

再次运行工程,登录用户后即可修改标签值。