我们今天能为您提供什么帮助?

vijeo citect如何实现发短信功能 ?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

vijeo citect发短信需要借助第三方工具实现。例如下面的两种方式:

  1. 有许多服务商可提供将电子邮件转成短信的网关(如http://www.esendex.com.au )。将需要发送的文本信息作为邮件发送到@some-domain.com,软件服务商会将其转换成短信发至指定的手机号。Citect 中可使用 MailSend()函数发送电子邮件。

  2. 可借助短信猫实现。一般的短信猫都支持OPC通讯,将citect配置为OPC server,在短信猫的配置软件中进行配置即可。这种短信猫一般用来发送报警信息,但是根据需要也可发送短信到指定的手机号。

    下图是一款美国短信猫(win911)的配置示例: