我们今天能为您提供什么帮助?

Citect与三菱PLC通信时,端口与板的设置该注意些什么?

问题描述:
Citect与三菱PLC通信时,端口与板的设置该注意些什么?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Board Name: Board1
Board Type: TCPIP
Address: 0

Port Name: Port1_Board1
Board Name: Board1
Special Opt: -i192.168.0.21 -P1025 -T (IP address of the PLC)

IODevice Name: IODev
Address: 255
Protocol: MELSCNET1
PortName: Port1_Board1