我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
citect服务器和客户端软件版本是否可以不同?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以不同。

需要修改配置参数:[LAN]EarliestLegacyVersion,指定当前版本可以接受其连接的最低传统版本。允许的值:6000-7500

使用以下公式创建此参数的值:

(产品主版本 x 1000) + (产品次要版本 x 10) + (过去发布的版本)

例如,对于版本 7.20,使用 (7x1000) + (20x10) + (0)=7200