我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect V7.5 图形编辑器如何添加自定义闪烁颜色?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect V7.5 图形编辑器添加自定义闪烁颜色首先需要在“编辑收藏颜色”左侧颜色方框中选择一个空白颜色位置,然后勾选右下方“闪烁”选项和"ON状态",接着点击右上 方颜色盘选择一个颜色,再上下拉动右侧颜色深度条,重复上述步骤完成“OFF状态”颜色选定,最后点击“添加”即可!见附图