我们今天能为您提供什么帮助?

Citect 7.5 SP1运行时为何未登录用户时可以显示实时报警,登录后无法显示?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect语法规定标签和用户名均不可以数字开头,用户名以数字开头或使用纯数字时,编译工程并不会报错,但在运行时会出现登入用户后报警无法显示的情 况。修改配置参数[General]TagStartDigit=1可解决以数字开头的数字字母组合的用户名登录问题,但是纯数字的用户名登录仍然会有问 题,建议修改用户名命名方式,不要使用纯数字用户名。