Citect画面中显示的最后三条报警如何一次性进行确认?
问题描述:
Citect画面中显示的最后三条报警如何一次性进行确认?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
使用CSV_alarms库中的超级精灵显示的最后三条报警,可以做一个确认按钮对这三条报警同时进行确认。
按住Ctrl键然后鼠标分别双击第一个、第二个和第三个f(x),获取三条报警的AN值。组态一个按钮,在弹起命令中输入alarmack()函数,如下图,其中659,660,661为三个报警条的AN值:

是否有帮助?