我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
vijeo citect中是否允许将数字作为第一位数的标签、标签项或设备名称?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

修改配置参数[General]TagStartDigit=1 允许用户使用以某个数字作为第一位数的标签、标签项或设备名称。

但 是,使用某个数字作为标签的第一位数并不是一个好的工程习惯。现代的编程语言不支持以数字作为开头的标签,而且在工业控制系统标准 IEC-1131-3 中也不允许以数字作为标签的开头。这是因为在复杂的表达式中使用这些标签时可能会引起混淆。在早期比较简单的系统中就不存在这样的问题,因为用户可以得到 标签的数值。

这一功能主要是为了支持那些需要将已经存在的数据库转换到Vijeo Citect的用户。

只有变量标签以及 Cicode 变量能够以数字作为开头。标志或标志变量是不能够以数字作为开头的。