我们今天能为您提供什么帮助?

ATS01软起动器的三个旋钮(启动时间、起动电压、停止时间)如何使用?档位ABCDE对应的具体数值是多少?

问题描述:
ATS01软起动器的三个旋钮(启动时间、起动电压、停止时间)如何使用?档位ABCDE对应的具体数值是多少?

所属产品线:
ATS01软起动器

解决方法:

1.ATS01软起动器有三个旋钮,分别代表的含义如下:

第一个旋钮控制启动时间,分5档:A、B、C、D、E,五档均分时间。

第二个旋钮控制起动电压阈值,分5档:A、B、C、D、E,五档均分。调整范围是0.3到0.8倍的输入电压。

第三个旋钮确认减速时间,分5档:A、B、C、D、E,五档均分时间。

2.ATS01起动和减速电位计都分为A,B,C,D,E五个档位,满量程是10S,最小单位是1s,每增加一个档位相当于时间增加9/4=2.25S。调节旋钮上的ABCDE并不对应准确的数值,只对应调节的最小到最大范围,根据产品型号的不同ABCDE对应的调节时间各不相同,具体对应关系如下。

01N1●●FT 01N2●●LU;01N2●●QN;01N2●●RT 01N2●●LY;01N2●●Q
启动时间范围 1-5s

1-10s

1-25s

减速时间范围 -

1-10s

1-25s
电压调整范围 30-80%

30-80%

30-80%