我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SR逻辑控制器能否通过SR3MBU01BD模块读取模拟输入值?
所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

SR逻辑控制器做从站时,可以通过SR3MBU01BD模块读取模拟输入值。地址如下:

O1XT1的地址%MW20(IEC地址格式 ) 或者4021 (标准地址格式)
O1XT2的地址%MW21(IEC地址格式 ) 或者4023 (标准地址格式)
O1XT3的地址%MW22(IEC地址格式 ) 或者4023 (标准地址格式)
O1XT4的地址%MW23(IEC地址格式 ) 或者4024 (标准地址格式)