我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48用MODBUS控制之后,如何切回到端子控制?

问题描述:
ATS48用MODBUS控制之后,如何切回到端子控制?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48用Modbus控制之后,如需切换回端子控制有两种方法:

方法一:分配逻辑输入端子LI3或者LI4给LIL强制本地控制模式;

方法二:往控制字W400写2#1xxx xxx1 xxxx xxxx,将其强制为端子控制。