我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS48只能看到SET,PrO和SUP,或只能看到SUP,是为什么?
问题描述:
ATS48软起动器部分参数不可见是什么原因?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

1.
若只能看到SET,PrO和SUP,则是因为客户加了远程面板VW3G48101,且VW3G48101的背面有菜单访问的锁定开关。当开关在不同位置时,能访问的菜单也各不一样(如下图图所示)。
需要注意的是:当VW3G48101的锁定开关设置后,就算其与软启断开或者软启重启,其对软启菜单的锁定依然会起作用。
操作盘上的 3  位置开关应按如下原则使用:
• 锁定位置 :  只有检测参数可以访问。当起动器正在运行时,不能选择显示不同的参数。
• 部分锁定位置 :  对 SEt, PrO  和 SUP 菜单参数进行有限的访问。
• 解锁位置 :  所有参数均可访问。

2.
若只能看到SUP,则可能有两种情况。
一种情况是VW3G48101的锁定开关位于锁定位置。
另外一种情况是客户设置了密码,当前处于密码锁定状态,此时可以看到监视菜单SUP中的参数COd为On,请输入正确的密码进行解锁。