我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器在什么情况下需要走DriveCom流程?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器在什么情况下需要走DriveCom流程?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61,ATV71变频器下面情况下需要走DriveCom流程:

1.当变频器的给定通道为通讯时,在变频器的【命令】 (CtL-)菜单里,【组合模式】 (CHCF)为【组合通道】 (SIN)时,此时变频器启停和给定速度都通过通讯控制,此时需要走DriveCom 流程。

2.在变频器的【命令】 (CtL-)菜单里,【组合模式】 (CHCF)为【隔离通道】 (SEP)时,如果【命令1 通道】 (Cd1)设为通讯设置,编程时需要写DriveCom 流程来启动变频器。