我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器设置了自动重起动(即Atr设为Yes),故障消失后,并没有重新启动,为什么?

问题描述:
ATV61、ATV71变频器设置了自动重起动(即Atr设为Yes),故障消失后,并没有重新启动,为什么?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

自动重起动功能有效有两个必要条件:

1,使用2线控制,并且2线类型要设为0/1电平,或正转优先,因为只有在此前提下,故障消失后变频器才能检测到启动信号有效;而三线控制,或2线控制的边沿触发,以及使用图形终端启动,启动时给的都是脉冲信号,而非电平信号,此时故障消失后,变频器检测不到启动信号,故无法重新启动。

2,并非所有故障都可以在故障消失后使用自动重启动功能,只有以下故障可以:APF、CnF、COF、EPF1、EPF2、FCF2、LFF2、LFF3、LFF4、ObF、OHF、OLF、OPF1、OPF2、OSF、OtF1、OtF2、OtFL、PHF、PtF1、PtF2、PtFL、SLF1、SLF2、SLF3、SrF、SSF 与tJF。

以上两个条件缺一不可。