我们今天能为您提供什么帮助?

Zelio Logic逻辑控制器"宏功能"如何应用?

问题描述:
Zelio Logic逻辑控制器"宏功能"的应用方法。

所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

宏是一组用户可以自己定义的功能块(FBD)。它有自己的数字代号、名称、可以包括多个内部功能块 ( 最多 255 个 ),同时可以和 I/O 连接起来。从外部来看,宏的特性与功能块类似,可以和输入 / 输出相连接。 在创建以后,宏的操作方式与功能块一样。

宏的特性如下:

1)      宏的最大数量是 64 个。

2)      可以通过一个宏专用密码来保护宏的内容。

3)      宏是可以编辑 / 复制的。

4)      宏的注释是可以编辑的。