我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德ATS48和ATS22软启动器恢复出厂设置操作方式?

问题描述:
施耐德ATS48和ATS22软启动器恢复出厂设置操作方式?

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

具体恢复出厂操作如下:

ATS48

ATS22


恢复出厂操作方法

在drC菜单中找到FCS参数,进入找到YES,按住ENT并保持一段时间(大约2S)至显示屏闪烁,所有参数恢复为出厂设置

在UtlL菜单中找到FCS参数,进入按ENT,显示SurE,再按ENT,参数恢复为出厂设置