我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:LXM32M外观接口介绍?
问题描述:
LXM32M外观接口介绍。

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

本视频主要介绍LXM32M 外观接口介绍,主要内容如下:

1.CN1 输出级电源;

2.CN2 24V控制系统电源和STO安全功能;

3.CN3 电机编码器连接;

4.CN4 PTO连接;

5.CN5 PTI连接;

6.CN6 IO连接;

7.CN7 Modbus调试接口;

8.CN8 外部制动电阻连接;

9.CN9 DC总线连接;

10.CN10 电机相位连接;

11.CN11 电机抱闸连接;

12.Slot1 slot2 slot3介绍。