我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:LXM32M如何升级固件?
问题描述:
LXM32M如何升级固件。

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

本视频主要介绍LXM32M 如何刷固件,主要内容如下:

1.刷固件前请准备好以下工具: (1)刷固件工具:FLASHTOOL (2)LXM32固件 (3)连机电缆;

2.启动刷机工具FLASHTOOL,选择下载好的固件,请注意固件不要存储在中文路径下,否则会报错;

3.选择好连接方式,此处以MODBUS连机为例,点击connect会弹出通讯参数设置菜单,若连接成功,左侧显示的电脑里下载的固件信息,右侧是伺服放大器里固件信息;

4.点击flash,等待刷机,此时液晶面板会显示刷机进度,刷机过程中请不要断开连接。