我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:LXM32 如何恢复出厂设置?
问题描述:
LXM32 如何恢复出厂设置。

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

本视频主要介绍LXM32M 如何恢复出厂设置,主要内容如下:

1.按下导航按钮进入菜单选择界面 ;

2.旋转导航按钮至CONF并按下导航键进入菜单 ;

3.旋转导航按钮至FCS并按下导航按钮进入菜单 ;

4.旋转导航按钮至RSTF并按下导航键进入菜单,此时界面会显示NO,按下导航键,此时edit指示灯会亮起表示此参数此时可以编辑,顺时针旋转导航按钮;

5.选择yes并按下导航按钮确认,此时界面会显示FSU首次设置界面。