PME8.0/PME8.1/PME8.2是否支持第三方Modbus TCP设备?
所属产品线:
电能管理系统PME解决方法:
PME8.0/PME8.1/PME8.2支持第三方Modbus TCP设备,在Management Console中添加以太网设备,请注意以下两点:
1) MDI创建Modbus TCP设备时,在设备高级属性中,需要选中“在Management Console中允许直接以太网设备“,如下图:

2) 在添加以太网设备时,对于需要指定ID的以太网设备,需要在设备的高级属性中配置对于设备地址:

是否有帮助?