我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PME8.0/PME8.1/PME8.2默认安装在C盘,但是C盘空间太小,数据库文件是否能迁移到其他硬盘中?
所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

ION_Data.LDF, ION_Data.MDF, ION_Network.LDF, ION_Network.MDF, ION_Systemlog.LDF, ION_Systemlog.MDF可以移到其它硬盘,步骤如下

1)关闭所有的SPM服务;

2)使用 SQL Server management studio (SSMS)分离数据库;

3)把文件移到到所需的位置;

4)使用SQL连接上这些文件;

5)重新启动在第一步中停止的所有服务;

6)检查系统,确保一切运行正常-在Management Console中查看系统日志。