我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PME8.0/PME8.1/PME8.2软件中,如果客户用MDI增加控制对象,那么是能写多个字还是只能写一个字?
所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

在MDI设备名称上点击右键,打开高级属性,如下图所示,如果“Multiple Preset Write”功能勾选上就可以写多个字;反之,如果不勾选,则只能写一个字。