我们今天能为您提供什么帮助?

PME8.0/PME8.1/PME8.2软件中用户自定义的事件为什么部分没有事件记录?如何处理?

所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

PME8.0/PME8.1/PME8.2软件默认将优先级0-127的事件写入软件的时间存储器中,所以优先级127及以下的用户自定义事件没有事件记录,无法查看。

客户可以通过修改Designer中的VIP事件记录模块内的Cutoff参数:打开VIP.PQADVISOR,修改Setup Registers中的EL1 Cutoff项参数,如下图所示,默认为127。