我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PME8.0/PME8.1/PME8.2软件有哪些客户端?
所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

PME8.0/PME8.1/PME8.2软件有三种客户端,分别是:

Engineering Client需要安装软件,主要用于设备通信管理;设计电力监控系统用户自定义图表;开发系统级的应用;对电力监控系统进行分析/故障排查;

Reporting Client Only需要安装软件,用于生成基于Excel-based Reporter组件的报告;

Web Client无需安装软件,通过网页浏览器即可进入。主要用于实时和历史数据显示,报警查看,表格数据查看和报表等功能。