PME8.0/PME8.1/PME8.2软件的用户种类和权限有哪些?
所属产品线:
电能管理系统PME解决方法:
PME8.0/PME8.1/PME8.2软件可以supervisor创建五类不同权限的用户:
1)Supervisor-可查看Vista和Designer图表;Web报警确认;手动触发事件;连接/断开站点或设备;修改网络组件配置;编辑Vista和Designer图表;软件的安全性管理(添加用户)。
2)Operator-可查看Vista和Designer图表;Web报警确认;手动触发事件;连接/断开站点或设备;修改网络组件配置;
3)Controller-可查看Vista和Designer图表;Web报警确认;手动触发事件;连接/断开站点或设备;
4)User-可查看Vista和Designer图表;
5)Observer/View-可查看Vista和Designer图表。
是否有帮助?