我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PME8.0/PME8.1/PME8.2软件OPC授权有哪些?
所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

PME8.0/PME8.1/PME8.2软件的OPC授权分两种:

1) PME8.0/PME8.1/PME8.2作为OPC服务器给第三方OPC客户端转发实时数据时,需要购买OPC DA server的授权;

2) PME8.0/PME8.1/PME8.2作为OPC客户端读取第三方OPC服务器的实时数据时,只需要对应数量的中级设备授权。