我们今天能为您提供什么帮助?

PME8.0/PME8.1/PME8.2软件如何修改Web Application报告的颜色和Logo?

所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

用管理员权限登陆PME8.0/PME8.1/PME8.2 Web Application,选择“设置(Settings)“-”报告设置(Report Settings)“,可以修改报告标题/部分标头/表头摘要/行底纹/部分标题的颜色;也可以修改报告徽标(Logo),报告标徽建议大小为250*100像素。