PME8.0/PME8.1/PME8.2软件的Web Application登录用户名密码正确,但登录失败,提示信息“Log on unsuccessful”?
所属产品线:
电能管理系统PME解决方法:
1)可能是ionedsd用户账户的权限不正确。
打开Microsoft SQL Server Management Studio—Database—ION_Network—Security—Users,查看用户账户ionedsd是否满足如下配置。如不满足,给账户ionedsd增加数据库规则NOM_DSD_Reader。

2)经测试,用户如果采用非法的方式(软件或修改注册表)激活Windows系统,也会造成如上问题。这种情况有可能造成系统文件的损坏,无解决方案。
是否有帮助?