我们今天能为您提供什么帮助?

热继电器LR9D5369和LR9F5369区别是?

所属产品线:
TeSys LR9 – LR9D/LR9F; 进口TeSys Deca热过载继电器

解决方法:

热继电器LR9D5369和LR9F5369的区别详见下表:

型号

配合热继电器

尺寸是否相同

铜排中心距(mm)

LR9D5369

LC1D11500/15000/17000**C

LC1D115/150**

不同

35mm

LR9F5369

LC1D205

LC1F115/150/185

40mm