LC1D40-65与LC1D40A-65A接触器有什么区别?
问题描述:
接触器LC1D40与LC1D40A有什么区别?所属产品线:
进口TeSys Deca接触器; 国产TeSys Deca接触器解决方法:
LC1D40-65与LC1D40A-65A的主要区别如下:
(1)外形尺寸不一样:LC1D40-65外形尺寸为75mmX127mmX119mm(宽X高X深);LC1D40A-65A外形尺寸为55mmX122mmX120mm(宽X高X深)。
(2)主触点连接螺钉及接线能力不一样:LC1D40-65为常规螺钉;LC1D40A-65A为内六角螺钉。
(3)线圈及自带辅助触点接线位置不同:线圈接线端子A1和A2的位置见下图红框处,自带辅助触点接线端子如下图黄框处。
LC1D40-65的:

LC1D40A-65A的:

(4)附件不全通用:例如LC1D40-65的机械互锁和线圈抑流模块与LC1D40A-65A的不一样。
(5)插接的热过载继电器不一样。
(6)额定冲击耐受电压Uimp不同( 仅对于进口型号该参数有区别,国产型号该参数没有区别 ):LC1D40-65的为8KV,LC1D40A-65A为6KV。
(7)额定绝缘电压Ui不同( 仅对于进口型号该参数有区别,国产型号该参数没有区别 ):LC1D40-65的为1000V,LC1D40A-65A为690V。
是否有帮助?