带USB插孔的智意插排符合哪些标准?
问题描述:
带USB插孔的智意插排符合哪些标准?所属产品线:
Angular智意系列延长线插座解决方法:
带USB插孔的智意插排符合以下产品标准:
GB/T2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第一部分:通用要求》
GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第2-7部分:延长线插座的特殊要求》
GB/T 1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》
GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法》
GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
是否有帮助?