我们今天能为您提供什么帮助?

Citect V7.5 导入M340程序无%I寄存器?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

高固件版本的M340 寄存器编址模式可以选择“混合拓扑及状态RAM",然后相应的输入点映射到%I区,输出点可以映射到%M区,方便与触摸屏及上位组态软件进行Modbus通讯。

Citect V7.5设置通信向导时,可以选择“M340-Modbus/TCP(Ethernet)-Fastlinx Capable”“连接Unity Speedlink (EDT) Dynamic”链接相应的Unity程序文件从而自动导入程序中的变量到Citect V7.5的变量标签表中,但经过实测是无法直接导入%I地址的变量,若想通讯%I的地址变量需要手动添加相应的变量名称及地址(1XXXXX),需要注意的是:PLC的%M区地址转换后的地址是0XXXXX+1,%MW区地址转换后的地址是4XXXXX+1,%I区地址转换后的地址是1XXXXX,这里是没有偏移的!

另外,Citect V7.5 直接连Uinty仿真器是测试不出来%I区的地址的,需要连实际的PLC才可以!