我们今天能为您提供什么帮助?

Citect V7.5 Tab_Style_Include模板右下角日期显示不全

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect V7.5 Tab_Style_Include模板右下角日期显示差一位,例如2017年11月21日会显示2017 11月 2,经核查,发现是对应的_base模板右下角日期字符串表达式少取了一位,原来是StrLeft(TimeToStr(TimeCurrent(), 4), 15),应该修改为StrLeft(TimeToStr(TimeCurrent(), 4), 16),保存,更新页后即可!