我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect中如何将列表中的实时报警按照指定顺序进行排列?
问题描述:
Citect中将列表中的实时报警按照指定顺序进行排列。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以使用函数AlarmSetInfo()实现。

如果需要按照报警发生时间顺序进行排列,将此段代码做适当修改后放在按钮动作中或页面属性的事件中即可(AN值21需要修改为实际报警列表的AN值):

Alarmsetinfo(21,10,"{time,0}");
Alarmsetinfo(21,9,1);

将time字段中的0改成1,会将先发生的报警排在前面。

如果需要将未确认的报警排列在前面,确认的排列在后面,可使用:

Alarmsetinfo(21,10," ");
Alarmsetinfo(21,9,1);